结果:找到"立创EDA 3D模型 3D预览",相关内容1000条
- 用LCEDA下PCB订单时,在订单页面不会显示3D预览
- 用LCEDA直接跳转到下PCB订单时,在PCB订单参数选择页面不会显示该PCB的3D预览,建议增加.而通过上传pcb文件压缩包(非LCEDAPCB格式,其他EDA软件创建)的方式下单时,在订单信息选择页面会显示上传pcb的3D预览.
- 所属专栏: PCB打样 标签: 3D预览 发帖人:小申申申 发帖时间:2023-12-11 10:38:00
- 立创eda专业版离线模式3D预览
- 立创eda专业版的全离线模式的3D预览只能显示黑白方块吗?怎么实现正常显示?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 3D预览 发帖人:hubert 发帖时间:2023-11-08 19:47:00
- 立创EDA专业版预览3D模型
- 目前专业版是不能直接打开元器件的3D模型的,需要加载到元器件PCB封装中查看,后续立创是否可以考虑把打开3D模型文件(.stp、.step等格式)功能集成到软件当中,这样就可以更加方便的查看元器件3D模型是否自己所需要的,另外也能免去使用专业3D软件查看的尴尬!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 3D模型 发帖人:青青水草 发帖时间:2023-05-31 11:08:00
- 立创EDA导出step文件问题
- 导出立创EDA标准版,然后再导入EDA专业版生成STEP文件,3D模型尺寸不对,怎么解决的?如图:这个EDA标准版的这个导入到专业版的效果实际用3D软件看的话,尺寸也是不对,应该怎么解决?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 3D模型 发帖人:yang5708 发帖时间:2021-11-05 14:25:00
- 更新3D模型后,3D预览不显示问题,请问是Bug吗?
- 在更新3D模型后,3D封装管理器中3D预览显示正常,但是在PCB菜单栏-3D预览中,3D模型不显示。请问是Bug吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D模型 3D预览不显示问题 发帖人:Aimy 发帖时间:2020-07-03 15:45:00
- 预览单片机焊盘不显示,是bug吗
- 3D预览单片机焊盘不显示,图片预览是正常的,不知道什么原因,是bug吗?图一是照片预览图二是3D预览
- 所属专栏: 技术交流 标签: 3D预览 发帖人:爱炫的雪 发帖时间:2019-10-23 17:06:00
- [3D预览]希望LCEDA能够导出PCB的3D模型
- LCEDA的3D预览功能很棒,但是如果能够导出3D模型就更好了,在SolidwoksPCB中,就提供了导出STEP模型的选项,希望LCEDA也能够在3D预览中提供导出常见3D模型格式(例如STEP)的功能。我是一个小作坊业主,经常需要配合PCB设计外壳,所以如果能够将PCB的3D预览导出,那么就可以直接在3D设计软件中使用导出的模型来设计外壳,方便到爆炸。----更新:2019年8月1日17:30内容:修改原文中STOP为STEP,添加额外说明
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 3D预览 3D模型 模型 发帖人:PretNaN 发帖时间:2019-08-10 13:08:00
- 【教程】PCB3D模型预览教程
- PCB3D模型预览教程立创EDA进行PCB3D模型预览教程。立创EDA3D模型绑定,立创EDA3D模型导入。在导入自己的3D模型之前,请先搜索使用其他用户上传的模型,目前已经有很多模型可以使用。1、绘制或者下载3D模型:目前只支持wrl(VRML)和obj格式的3D模型。wrl可以直接导入,不需要压缩;obj必须和mlt文件一起压缩到zip压缩包里面再导入。注意文件后缀名不能大写。下载地址:https://github.com/KiCad/kicad-packages3D这个地址下载单个文件时只能通过右键另存下载,不能通过迅雷等下载,具体看教程视频:https://www.bilibili....
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 3D模型 3D预览 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2019-07-27 21:56:00
- 3d预览时画布属性空白不能使用
- 3d预览时画布属性空白不能使用
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 3d预览 发帖人:习惯性的回下头 发帖时间:2019-04-18 16:04:00
返回